Kühlwasser direkt aus der Ostsee
Trübungsmessung mit dem CUS52D aus Kunststoff
Das Kraftwerk Rostock nutzt Kühlwasser aus der Ostsee und führt dieses nach der Nutzung wieder zurück, um den Wasserkreislauf aufrecht zu erhalten. Damit das Wasser ohne Verunreinigungen wieder in den Kreislauf gelangt, muss zum Schutz der Umwelt eine nachweispflichtige Trübungsmessung stattfinden.

Vorteile für KNG mit der Endress+Hauser Lösung
Hochgenaue Messungen.
Reduzierte Wartungskosten.
Hohe Verfügbarkeit der Messstelle.
-
Ideal zur Einhaltung der Trübungsgrenzwerte und zum Nachweis des Parameters bei den Überwachungsbehörden geeignet.
Die Herausforderung für den Kunden
Im Kraftwerk wird das Kühlwasser aus der Ostsee angesaugt und nahezu unbehandelt weiterverwendet. Nach der Nutzung als Kühlwasser, wird es wieder zurück in die Ostsee gepumpt. Dieser Prozess wird mit Hilfe der Trübungsmessung überwacht, da man über diesen Parameter eventuelle Verunreinigungen und damit Undichtigkeiten im Kühlwasserkreislauf erkennen könnte.
Unsere Lösung
Durch den hohen Salzgehalt in der Ostsee entsteht eine anspruchsvolle Umgebung für das Material des Sensors, was eine häufige Wartung notwendig macht. Die Kunststoffausführung des neuen Trübungssensors CUS52D wird eingesetzt, um die Betriebszeiten des Trübungssensors zu erhöhen und mögliche Ausfälle durch Korrosion zu vermeiden. Der robuste Kunststoff dieses Sensors verhindert Materialveränderungen und eventuelle Funktionseinschränkungen. Der Kunststoffsensor misst auch bei niedrigen Trübungswerten zuverlässig.
Trübungssensor CUS52D-AA1HA3
Messumformer Liquiline CM442-AAM2A2F210AA 2